Búsqueda de Ayuda para información de producto


Utilizando esta herramienta de búsqueda tendrás la posibilidad de accesar a las páginas de los catálogos, archivos CAD, hojas de datos, imágenes, etc. Podrás enviar electrónicamente los archivos seleccionados o solicitarlos para una cotización (RFQ).

Búsqueda de Ejemplos:
 
Bi 5
Encuentra todos los productos empezando por ‘Bi 5’.  Escribir un asterisco (*) al final de la palabra.
*Q08*
Encontrar todos los productos con número ‘Q08’, considerando su locación.
*S100
Encontrar todos los productos con terminación en ‘S100’.
BI 5-Q08-AN6X2-V1131
Encontrar el número de parte exacto.
*G18*7M*
Encuentra los productos con 'G18' y '7M' en el número de parte. Este ejemplo utiliza caracteres múltiples para su búsqueda.
[rw]k 4.4t-*-[rw]s 4.4t
Encontrar todas las versiones 'RK' (y/o) 'WK' y 'RS' (y/o) 'WS' de las extensiones de corsets Eurofast 4.4. Los carácteres en corchetes[ ] representan una búsqueda con 'o'.

Búsqueda de Resultados:
 

  1. Da Click en este ícono para agregar archivos a 'Mi Carpeta'. Puedes seleccionar hasta 20 archivos.
    (or) right-click to save document.
  2. Dar Click en 'Someter Requisición' cuando termines de seleccionar los archivos.
  3. Dar click en carpeta 'Archivos de E-mail' o 'RFQ' para procesar los archivos seleccionados.
 

Da Click en cualquiera de estos íconos para bajar el (los) archivo (s) instantáneamente.
  (or) right-click to save document.

Dar Click en este ícono para ver los archivos instantáneamente.
  (or) right-click to save document.
Títulos de Columna
Dar Click en el título de la columna para clasificar.
FAQ:
 

Q: I downloaded a pdf from TURCK that contains text or lines of varying thickness or shades of gray; why is this?
A: Some of TURCK's pdfs (especially data sheets) contain very fine lines (which may include text as line art).  When "Smooth line art" is enable in Adobe Reader or Acrobat...the fine lines of text and other artwork are smoothed and may appear at different thickness and/or appear gray. SOLUTION: turn off "Smooth line art" in Preferences.  This however does not affect the print quality of the pdf...this is only a display issue.