Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
Tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


03 de Marzo de 2011

Productos de Sensores

detallesLanzamiento de prensa          detallesHi-res         productoProducto


Sensor Inductivo Giratorio que detecta ángulos de 360 grados  

 

Minneapolis—TURCK anuncia la disponibilidad de un nuevo sensor inductivo análogo que provee un rango de sensado de 360 grados. Los sensores inductivos giratorios utilizan una capacidad de resistencia inductiva (RLC) midiendo tecnología más que un elemento magnético de posición, dando como resultado un sensor que  es completamente inmune a la interferencia EMC.

El sensor inductivo giratorio es IP67 con un rango de temperatura de -40 a 70°C haciendo que el dispositivo mida perfectamente el ángulo de paneles solares, turbinas de viento, posición de grúa, y otras aplicaciones en el exterior. El sensor y el elemento de posicionamiento son piezas separadas, por lo que el elemento de posicionamiento puede ser montado en una variedad de formas únicas, tal como montarlo directamente en el eje rotacional y sin experimentar el desgaste común de este tipo de sensores.


 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página