Mi carpeta/Enviar SolicitudAyuda
TURCK alrededor del mundo
Mapa del Sitio

por palabra clave  |  Tips  
Número telefónico:
 
tiempo de:
Horario de Verano
TURCK Connect


Sept. 7, 2007

Productos de Sensores

detallesLanzamiento de Prensa          detallesAlta resolución          productoProducto


BIM-UNT Cylinder Position Sensors

 

Minneapolis, Minn. - TURCK introduce el BIM-UNT, un sensor inductivo magnético universal que detecta la posición de un vástago en cilindros neumáticos estándard. El BIM-UNT es altamente inmune al EMC, protección contra polaridad, tiene puntos de switcheo confiables y un rápido tiempo de respuesta. Esto y otras características de diseño hacen al BIM-UNT unaalternativa para los sensores de posición tradicionales de cilindro.

El BIM-UNT usa tecnología magneto-resistiva la cual provee un funcionamiento y cubierta mejorados. Lacara de sensado también ha sido colocada en la parte de enfrente del sensor para detectar cilindros de carrera corta. El sensor viene con una lengueta montable que ayuda a sentar al sensor en la ranura cilíndrica – incluso antes de que se apriete el tornillo - haciendo posible un montaje sencillo con una sola mano. La posición del tornillo ha sido movida lejos del cable para proveer alivio de tensión, asegurando también que el sensor permanezca en su lugar si el cable es jalado.

Los sensores BIM-UNT incluyen un extenso rango de accesorios, desde montajes de presición hasta productos con alivio de tensión en cable para ayudar a instalar los sensores T-groove, dovetail y cilíndros neumáticos tie rod.


 
Imprimir esta páginaImprimir esta página    |     |ComentariosContáctenos / E-mail lista     | Inicio de la páginaInicio de la página